This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AI:关于中断输出使能的寄存器设置

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612295/dp83826ai-regarding-the-register-setting-for-interrupt-output-enable

器件型号: DP83826AI

我计划使用 DP83826AI 进行基本模式设计。

在基本模式下、引脚 21 默认为中断输出。

是否可以通过寄存器设置将其配置为 PWRDN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过将寄存器 11h 的位 0 设置为低电平来将其配置为 pwdn 引脚。 对于基本模式、默认将该引脚配置为仅中断引脚时、该引脚设置为高电平。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了避免任何误解、请确认以下几点?
    即使在 DP83826AI 的基本模式下、是否也可以通过将寄存器 0x11 (PHYSCR) 的位 0 设置为 0(低电平)、将引脚 21 配置为 PWRDN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我为这个混乱而道歉。 与团队进一步讨论后、这个位看起来仅在增强模式下有效。

    因此、在基本模式下、不能将中断引脚用作断电引脚。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我想知道其他寄存器是否可以在基本模式下设置。
    例如自动 MDIX 等
    基本模式下是否有任何其他寄存器设置限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于自动 MDIX 和表中注明的功能、在基本模式下没有已知的其他设置受到限制。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    抱歉、让我再确认一点。
    对于增强模式、 即使它没有外部配置(仅限内部 PU/MCU PD)、以后是否可以进行寄存器设置是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、在增强模式下、所有设置都可以通过寄存器配置进行修改。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果我有任何问题、我将再次询问您。