This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:AM3358BZCZ100 的封装布线长度数据

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612606/am3358-package-trace-length-data-for-am3358bzcz100

部件号: AM3358

AM3358BZCZ100 以下各块的封装内内部布线长度是多少?

  • DDR3L
  • eMMC

这些信息是确保电路板内(包括封装内的布线)长度一致所必需的。

如果此信息已包含在文档中、请告知我们文件名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要此信息。  通过确保仅从引脚到引脚的统一接线、客户已成功设计了电路板。  这些接口的频率足够低、不必考虑封装布线长度。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James

    我明白。 感谢您的支持。

    谢谢、

    BRS

    Junichi