This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:未使用引脚建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, PMP40801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612821/tpd6s300a-unused-pins-recommendations

器件型号: TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: PMP40801

您好、  

我只想澄清有关本主题中给出的信息与数据的混淆。  


主题: TPD6S300A:如果 D+和 D-悬空、会发生什么情况? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 

“如果 D+和 D-悬空、会发生什么情况?“ ->“您可以将其悬空、不应影响 TPD6S300A 的运行。“  

数据表:  
“9.2.2.6 如何连接未使用的引脚
如果 RPD_Gx 引脚或任何 Dx 引脚在设计中未使用、则必须连接到 GND“。  

在参考设计中、PMP40801 引脚 D+和 D-已保持开路。  

那么,我们应该遵循什么?  

进一步说明:  
数据表显示引脚 16、17:“未使用的引脚。 接地“。 但是、图 34 中的布局建议没有将引脚连接到 GND。  

BR

Josko
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么、我们应该怎么做呢?  [/报价]

    请遵循数据表中指定的内容。   

    [引用 userid=“60235" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612821/tpd6s300a-unused-pins-recommendations ]我只想澄清有关本主题中给出的信息与数据的混淆。  [/报价]

    我认为 e2e 主题与 D1 和 D2 引脚悬空的设计有关。  虽然数据表不建议这样做、但这不会影响钳位的功能、也不会影响在电池电量耗尽的情况下提供 Rd 电阻器的能力。  

    通常、将未使用的引脚接地以防止悬空节点升高到可能导致通过晶体管阈值转换的电势、从而导致开关和功耗增加。  据我猜想、如果 D1 和 D2 引脚悬空、性能不会受到影响、但功耗可能会增加、如数据表中规定的那样。

    [quote userid=“60235" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612821/tpd6s300a-unused-pins-recommendations  
    数据表显示引脚 16、17:“未使用的引脚。 接地“。 但是、图 34 中的布局建议没有将引脚连接到 GND。  [/报价]

    谢谢你。  我将提交更新图 34 的请求。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的快速答复。   

    此致

    Josko