This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:电路验证 THVD2410DR 用于 RS485

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612804/thvd2410-circuit-validation-thvd2410dr-use-for-rs485

器件型号: THVD2410

TI 团队大家好、

我正在使用 THVD2410DR 工业 RS 应用中的 Modbus - 485 收发器、希望对以下几点进行澄清:

  1. A/B 输入电压容差
    CAN A 和 B 引脚 THVD2410DR 耐受 A 直接 24V 直流故障 (现场接线意外施加)?

    • 如果是、该时间会持续多长时间(连续或瞬态)?

    • 如果不是、建议使用哪种外部保护?

  2. 端接电阻建议
    事件 TI 建议的器件型号 (120 Ω 端接电阻器)已通过 THVD2410 器件验证、可实现可靠的 RS RS-485 通信?

  3. 24V 故障的电路验证
    请帮助验证以下前端保护是否足以应对 24V 现场故障:

    • A/B 线路上的 TVS 二极管

    • 共模扼流圈

    • 串联电阻器

    • 120 Ω 端接电阻器

    我们观察到、在 24V 故障期间、某些接口元件(电阻器/扼流圈)已损坏、我们希望确保电路足够稳健、能够在不损坏收发器的情况下承受此类情况。

有关的推荐保护拓扑或参考设计的任何指导 24V 容错 RS RS-485 接口 使用 THVD2410DR 会非常有帮助。

请参阅以下电路和保护验证的图像:

image.png感谢您的支持。

此致、

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    是的、此器件可以处理 A 或 B 引脚上的连续 24V 直流短路(70V 是绝对最大值)。 请注意、该收发器(以及具有此额定值的任何其他收发器)将在短路期间有效、但在这段时间内当然不能保证通信。  

    现在、对于附加的组件:

    • TVS/ESD 二极管条件良好、只需确保其额定电压也适用于 24V 短路。 Vrwm 或工作电压应为 24V 或高于 24V。 尽管在技术上这是一个 CAN ESD 二极管、但我可以探究我们的 ESD2CAN24。 CAN 具有与您描述的几乎相同的条件、该二极管适用于这种 24V 短路的环境。
    • 串联电阻器(特别是防脉冲电阻器)有助于解决瞬变问题、但不适用于连续短路。 这些不是必需的、可以将其删除。
    • 对于 120 Ω 终端电阻器、只需确保其额定值为 1W(对于最保守的方法)。  但我会仔细检查您的终端开关设置是否额定值正确。  

    最后找到最佳选择:共模扼流圈。 在短路情况下、共模扼流圈会严重升高电压、有时高达短路电压的 5 倍。 如果您想了解共模扼流圈如何响应短路情况、我强烈建议阅读我们的应用手册。 只需注意、虽然它确实提到了 CAN 收发器、但它的行为与 RS 485 几乎相同:

    https://www.ti.com/lit/an/slla271/slla271.pdf 

    但总结一下它是 24V 短路、而存在 CMC 可能会导致电压尖峰、从而损坏下游元件。 根据布局、CMC 规格和其他条件、此瞬态电压尖峰可能差异很大。 但我不会惊讶、在正确的条件下、它可能达到 48V+。 现在、如果 THVD2410 不超过 70V、它将能够承受。 但其他元件很可能会损坏。  

    因此、最简单的解决方案是尝试移除 CMC。 但是、如果您确实需要保留它、我会在短路期间测量收发器引脚上的确切电压。 然后根据该电压对其他元件进行速率测量。  

     

    现在来看一种完全不同的方法:我想看看我们的 THVD1454 、它具有一个内置可切换终端电阻器来移除您的外部终端电路。 您可以将此收发器与 SIDAC 二极管和 PTC 保险丝结合使用(此处链接了参考设计)。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、无需执行任何操作、此电路将适用于 24V 电压、我们使用的元件器件列表如下:

    120 欧姆: 3550120RFT

    扼流圈: WCM 3225F2SF-601T10

    TVS 二极管: SMBJ24CA

    将串联 10 欧姆替换为 0 欧姆跳线电阻器、但我们是否需要选择功率?

    此致、

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、

    二极管是否放置在扼流圈和收发器之间? 如果是、那么正如我所讨论的、由于存在扼流圈、这些二极管将产生高于 24V 的电压。 只要二极管能够处理比更高的电压、目前的设置就很好。  

    只有 120 欧姆电阻器的额定功率为 1W。 串联电阻器不会出现较大的电压差、因此其额定电压会低得多。  

    此致、

    Ethan