This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:TUSB1004 I2C 上升时间/总线电容规格

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613460/tusb1004-tusb1004-i2c-rise-time-bus-capacitance-specification

器件型号: TUSB1004

您好:  

TUSB1004 数据表指出、I2C SDA/SCL 线路的最大上升时间为 120ns(最大值)、每条线路的最大容性负载为 150pF、而最大时钟速率为 1MHz(快速+ I2C 模式)。

您可能知道、标准模式的 I2C 规范是 100kHz 最大时钟速率、1000ns 上升时间和 400pF 最大总线电容、而快速模式规范是 400kHz 最大时钟速率、300ns 最大上升时间和 400pF 最大总线电容。  

我想确认、这些 120ns 和 150ps 数据表规格仅适用于在 400kHz 以上运行的 I2C 模式、并且在 400kHz 以下运行时、器件遵守 I2C 标准(这意味着在 400kHz 或更低频率下、可以接受 300ns 的上升时间和 400pF 总线电容、而在 100KHz 或更低频率下、1000ns 的上升时间和 400pF 总线电容是可以接受的)。  

我假设情况是这样、但我想确认一下。  

image.png

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“342561" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613460/tusb1004-tusb1004-i2c-rise-time-bus-capacitance-specification

    我想确认、这些 120ns 和 150ps 数据表规格仅适用于在 400kHz 以上运行的 I2C 模式、并且在 400kHz 以下运行时、器件遵守 I2C 标准(这意味着在 400kHz 或更低频率下、可以接受 300ns 的上升时间和 400pF 总线电容、而在 100KHz 或更低频率下、1000ns 的上升时间和 400pF 总线电容是可以接受的)。  

    我假设情况是这样、但我想确认一下。  

    [/报价]

    是的、该器件符合 I2C 标准。 我们向后兼容 100KHz、这对上升时间和总线电容的要求更宽松。 只要 I2C 控制器符合 I2C 规范、100KHz 基本 I2C 就不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!