This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:读取/写入异常、速率为 10Gbps

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611275/tusb1104-read-write-abnormal-with-10gbps-rate

器件型号: TUSB1104

尊敬的 TI 工程师:

 

我们在测试中发现、使用 TUSB1104 作为 Type-C 端口的转接驱动器、当使用 20Gbps 硬盘驱动器进行读取和写入时、写入速度可以达到 1300m。 读取速度稍慢、但仍能满足要求。

但是、当我们测试 10Gbps 硬盘时、三个测试设备中的两个在测试过程中遇到问题、读取和写入速度较差、导致其冻结。 我们已尝试在插入电源的情况下重新启动器件、有 50%的几率会正常工作。

我们使用软件工具来读取和写入、直接复制文件夹和写入便携式驱动器基本上是可以的。 但是、在复制到计算机时、前 8 秒仍然可以达到 900Mbps、但几秒钟后没有数据、输入将冻结。

我们尝试了不同的 EQ 增益、但它们都不起作用。 原理图如下所示:

TUSB1104RNQ_SCH.pdf 

您能帮助分析问题的原因吗?

 

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有 TX 眼图等电气数据?

    我需要 1-2 个工作日才能审查审阅的原理图。

    这很可能是信号完整性问题。 您是否通过了此系统的 USB TX 合规性测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    该产品不需要眼图测试、因此我们没有眼图的电气数据。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否对系统进行了损耗估算?

    前置通道和后置通道损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 SSRX1/2 上的电容调整为 220nF: