This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:htl 驱动程序

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613384/am26c31-htl-drivers

器件型号: AM26C31
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV31E

您好 TRX 团队:

 

我对 HTL 驱动程序不太熟悉、AM26C31 旁边有什么区别

哪种 RS 422 最适合实现低成本? 也许我们还可以推广一款在输出线路上也具有全面 ESD 保护的产品、这样我们就可以获得更多收入。

 

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、

    HTL 的电压是多少 — 我想问,因为这通常会超过标准 HTL-422/HTL-485 RS 电压的额定值 RS。 基本上、您需要高于 5V 的信号传输吗 — AM26C3x 系列器件由 5V 电压供电、单端接口为 5V 引脚 — 差分输出在驱动器上不够稳健-因此它确实无法处理高压短路- RS 422 只要求接收器更稳健 — 驱动器不必如此。  如果他们需要高于 5V 的信号、我的团队没有什么好主意。  

    就纯 RS 422 而言、我们不会看到新的“485 系列器件“-这是因为 RS RS 系列器件具有电气兼容性(老实说,确实各方面都更好)、所以仍然可以生产 RS 系列器件。 AM26C31 仍然很受欢迎、因为它仅是 4 通道驱动器(32 是接收器),非常适合需要做的事情 — 大多数 RS RS-485 器件是单通道、对于编码器/电机(我们经常看到这里使用)、通常需要四个通道。  

    我真的不会建议除 AM26C31 之外的任何其他东西 — 它在几年前重新设计了(仍然与旧系统兼容-但可能会有一些典型的行为变化),以便继续将其销售到未来 — 即它不应该很快消失。 另一个四通道器件与 C31 基本相同、但工作电压为 3.3V — 是 AM26LV31E。  

    至于 ESD 保护 — TI 在 ESD-4xx RS 接口上实际没有太多适合保护器件的好产品 — 它们通常比“便宜“的二极管更昂贵、并且性能提升充其量是混合的。  您需要一个可能 5V 到稍高的正钳位 — 总线上的绝对最大值为 7V — 负钳位需要在冲击期间将总线钳位在–0.5V 以上。 有一定程度的集成 ESD 保护、但在大多数工业应用中仍需要外部保护。 通常、我们建议使用 SM712 型二极管 — 但这些二极管仅适用于 RS 485。  

    我想我的问题如下:

    1.您需要发出什么电压信号

    2.您需要多少个渠道 — 您需要所有四个渠道吗?  

    3.您是否考虑过特定的 ESD 保护 — 系统中是否也存在 EFT 和/或浪涌问题?

    在此领域适合的许多应用将使用 AM26C31 进行 5V 信号传输、使用 AM26LV31E 进行 3.3V 信号传输。 我会注意到 AM26LV31E 确实具有更好的 ESD(这就是最后“E"真正“真正含义真正含义)-它实际上具有 IEC 61000 4-2 等级、而不仅仅是 HBM — 在 LV 上它们大约高 4-5 倍。但是、这仅在您与设备通信时才有效、并且摆幅会更小。  

    最终、根据应用需求、最好设置 RS RS-485、因为它更加稳健并且放宽了保护二极管的限制 (即您使用的是 SM712 二极管或类似产品 — 该产品应与 RS –485 一起使用 — TI 出于任何原因决定不采用 712 二极管 — 因此您在我们的二极管上看到“可用于 RS - 485 / RS - 422“时,您需要使用大量盐 — 因为它是按个案处理的,不适用于标准收发器-仅适用于更高级的收发器 — 原因是 712 二极管仍是标准配置)。 假设应用的电压相匹配 — 通常我会看到 HTL 并考虑更高级别的信号传输 、但我想在这里验证是否也是如此。

    此致、

    Parker Dodson