This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:型号 Spice UC3846

Guru**** 2900910 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, UC3846, UC2844, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614147/pspice-for-ti-model-spice-uc3846

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件: UC3846UC2844LM5030

您好:
您是否具有 UC3846 组件或等效组件的 PSPICE 模型?

UCx846/7 电流模式 PWM 控制器

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此器件没有可用的 PSPICE。  

    但是、可以参考 UC2844、这是一个类似的器件: https://www.ti.com/product/UC2844#design-development

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我正在寻找一个 PSPICE 元件、它将允许我对以下电路进行仿真。

    从 12V 的直流电压开始、输出 240Vdc 的直流电压、UC3846 元件允许对推挽电路进行简单的调节和控制。
    是否有可执行相同功能的 pspice 元件?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以参阅 LM5030 的 PSPICE 模型、它是一款推挽式控制器:

    https://www.ti.com/product/LM5030#design-development

    UC3846 没有 PSPICE 模型。

    谢谢、

    John