This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2411:可用于军事/航空航天指定设备 (Q1DA183)

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614549/ds92lv2411-availability-for-military-aerospace-specified-devices-q1da183

部件号: DS92LV2411

您好 TI 支持团队:

客户希望检查军用/航天专用器件的 P/N 供货情况  

DS92LV2411SQE/NOPB、可在–55°C 下运行 请参阅第 10 页的数据表、建议具有 MIL/航天级认证的器件是否可用以及可订购的器件型号。 谢谢你。
资料摘录:
如果需要军用/航天专用设备、请与 Texas Instruments 销售办事处/分销商联系以了解供货情况和技术规格  
 
image.png
 
最好的管理
Dan Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    由于这是公开论坛、我们请您联系当地的 TI 现场应用工程师或销售代表联系人获取相关信息。

    此致、
    Ikram