This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:眼图不能张开宽

Guru**** 2962470 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614747/lmh0344-the-eye-diagram-cannot-open-wide

器件型号: LMH0344

尊敬的专家:

客户正在其摄像头系统中使用 LMH0344SQ/NOPB。 当他们连接 3Gbps 摄像头进行信号测试时、他们发现眼图无法打开、也无法正常显示。 原理图如下所示;客户已测试线路阻抗、未发现问题;目前、故障的具体原因尚不清楚。 我希望您能对其进行分析。 谢谢你

LMH0344.png

 

Picture1.gif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、  

    器件的输入是差分信号吗?  
    LMH0344 是电缆均衡器、因此客户必须输入 75 欧姆单端信号。 这可能就是眼图看起来如此的原因。  
    请参阅以下典型应用:


    此致、
    j