This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SD307EVK:关于 SD307EVK 的 JP 设置

Guru**** 2863340 points

Other Parts Discussed in Thread: SD307EVK, LMH0307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613518/sd307evk-about-jp-settings-of-sd307evk

部件号: SD307EVK
主题中讨论的其他器件: LMH0307

 我们正在考虑购买 SD307EVK。 我们希望在没有微控制器的情况下使用 LMH0307。 为了实现这一点、我们想事先进行一些实验和验证。

q) 我们能否仅通过在 SD307EVK 上设置跳线 (JP1) 来发送和接收 SDI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuichi-San、  

    JP1 用于连接微控制器。  
    若要在没有微控制器的情况下使用、必须在 JP1 上连接单独的电线。  
    但是、对于简单的发送和接收 SDI 信号、用于 RST_N 和使能的 JP1 连接应该足够了。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

     感谢您的答复。

     我们理解您的解释。 让我再检查一下。 我们在段落末尾还有一个问题。 请看一下。

     我们考虑了 LMH0307 的数据表。 我们认为 “SD303/SD307"的“的工作条件如下。

     移除所有 JP1。
      注意;“RSTIn"引“引脚和“ENABLE"引“引脚处于上拉状态。 因此、我们认为 EVA Bord 在每个引脚上不需要一个上拉电阻器。

     SD/HD 引脚必须添加一个上拉电阻器。
      注意:我们必须使用 HD 模式。

      电路;

    (问题);上述内容是否正确?

     

    此致、

    Shuichi Sugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugi-san、  

    1.你是对的。 上拉电阻应足以将器件保持在正常模式。  
    2.看起来不错。  

    此致、
    j