This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204RNQR IC

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608239/tmds1204-tmds1204rnqr-ic

器件型号: TMDS1204

我在一个定制载板中使用 TMDS1204RNQR IC。
查询:1.
在 FRL 模式下配置和测试 TMDS1204RNQR IC 时、我们会遇到问题。 (HDMI 2.1 测试)
我们提供了此 IC 的引脚搭接设置、您能向我们分享 HDMI 2.1 引脚搭接设置、该设置在您的端部 (Rx 和 Tx) 进行了测试和确认。 我们根据数据表提供了引脚搭接设置、之后观察到、IC 在 HDMI 2.0 配置 (Rx) 下工作。 因此、请确认有任何标识信息、以确认 IC 完全配置为 FRL 模式。
查询:2.
HDMI IC 的眼图
是否有任何应用需要捕获重定时器 IC 的眼图。 请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    HDMI 2.0 的相同引脚配置应适用于 2.1。  
    为了捕获眼图、我们通常使用 Keysight 合规性软件。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我的 HDMI 2.1 架构、应该如何进行设置。  
    在此设置中、FRL 模式缺少任何内容。 请提出您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    您似乎不会错过任何内容。 它应该会起作用。 问题是什么?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我们有测试设置、如一个载板作为 Tx、FRL 数据从 TX 板发送到 Rx 载板。
    从 TX 板传递 FRL 数据时、数据接收到 RX 板、之后我们观察到 终端中的时钟错误、即链路时钟错误、视频时钟错误、偏移锁定错误。
    如果您遇到任何问题、就像以前一样。 为什么会出现这些时钟错误。  
    附加错误打印快照供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1.如果您可以访问 I2C、是否可以检查寄存器 31h 并确保它是非零值?
    2.您能否探测 TMDS 时钟通道并查看传输 FRL 时是否没有时钟信号? 我看到日志显示、当 FRL 正在流化时、TMDS 基准时钟正在更改、但由于 FRL 不发送时钟信号、TMDS 不应更改时钟。  
    3.您是否正在为时钟通道使用扇出缓冲器? 如果是、它是否已启用?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、
    1.我们并未检查 I2C 寄存器地址、因为 TMDS1204 IC 现在处于引脚搭接模式。
    2.检查了 HDMI 连接器引脚本身, Tx 和 Rx 板上的时钟行为,当数据从 Tx 板传输到 Rx 板时,没有观察到频率。 我们确认、电路板位于 FRL 板中、因此发送了 4 对数据线、其中未观察到时钟。
    3.是的、我们还启用了扇出缓冲器。根据我们的模式引脚搭接、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:  

    您能分享一下原理图吗? 在这种情况下、DDC 监控是否已启用并连接到 LV_SDA 和 LV_SCL 引脚? 如果禁用了监听、TMDS1204 默认为 HDMI 1.4、因此可能不会转换到 HDMI 2.1。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、
    随附了 HDMI 输入和输出原理图部分、以供您参考。
    现在、我们面临 CDR 时钟锁定问题、硬件部分是否有任何要看的内容。 请推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    FRL 还是 TMDS 存在 CDR 锁定问题?
    如果这是用于 TMDS 但不用于 FRL 的同一电路板、则很可能是端点接收器上的问题无法恢复信号、而不是器件的硬件连接问题。  
    您是否尝试过增加 EQ?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    在 FRL 模式下观察到 CDR 问题。
    相同的电路板设置适用于 TMDS、不适用于 FRL 模式。
    您能解释一下如何增加 EQ 吗?是否存在引脚配置 (strap) 设置? 嗯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以通过 EQ0/EQ1 Strap 配置设置更改 EQ:

    下面是 strap 配置设置表:


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到过需要尝试增大 EQ 值、这意味着在上述设置中、EQ Settings - 15 对于 Rx 和 Tx 板是可以的。 EQ1 - 1(用于 Rx 和 Tx) 和)和 EQ - 0(用于 Rx 和 Tx)。
    此配置是正确的、或者请建议为 Tx 和 Rx 板的 EQ0 和 EQ1 提供确切的引脚搭接设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    EQ 设置将取决于您的电路板设计。 我建议从当前 EQ 设置中增加一两个。 当前 EQ 设置是什么?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:
    现在、TX 板中的设置将为 EQ0 - F 和 EQ1 - R。
    请建议使用 RX 板或 TX 板、其中必须增加设置 EQ 值。

    您建议必须从当前 EQ 设置增加一个或两个值。
    根据数据表 EQ 设置、尝试了 Tx 板中的 EQ0 - 0 和 EQ1 - F。 我们仍然面临时钟错误和 CDR 锁定问题。
    此致、
    Vaishnavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:  

    错误数量是否减少?
    CDR 锁定错误是否仅在这一特定连接下发生?
    HDMI 电缆的长度是多少? 您是否使用过短电缆并看到错误发生? 我想看看这是电气问题、还是源没有发出良好数据。 如果不是电气问题、您必须联系视频源供应商。  
    您是否还尝试过探测 HDMI 信号并捕获眼图?

    此致、
    j