This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108E-Q1 所需的设计说明

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614613/txs0108e-q1-required-design-clarification-for-txs0108e-q1

器件型号: TXS0108E-Q1
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

我可以将 TXS0108E-Q1 用于 SDIO 接口吗? (连接到主机的端口 B 为 5V、连接到主机的端口 A 为 3.3V)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    由于 TXS0108E 支持开漏/推挽驱动器、因此与 SDIO 信令兼容、因此可在此处使用。 请随时提供用于其他检查的原理图。  

    此致、

    插孔