This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:Rx_CLK 在 RMII 模式下可用?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614308/dp83822if-rx_clk-available-in-rmii-mode

器件型号: DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

您好 TI、

SNls505g 表 6-1 说明 RX_CLK 未用于 RMII:

image.png

请确认可以在 RMII 主模式((25MHz @ 100Mbps?)下在 RX_CLK 引脚上输出恢复的 CDR 时钟。

在 RMII 主模式下、必须配置哪些寄存器位来在 RX_CLK 引脚上输出 (100Mbps) 恢复时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    我认为 RX_CLK 引脚不能在 RMII 主模式下输出 25MHz 恢复时钟。 由于引脚数量减少、RMII 使用 50MHz 时钟、因此这将更适用于 MII 或 RGMII 工作模式。

    出于好奇心、您是否有理由在 RMII 模式下需要 25MHz 恢复时钟?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、

    我提出的问题不清楚。 在 RMII 模式下、RX_CLK 上是否有任何恢复 (CDR) 时钟可用、如果有、RX_CLK 频率将是多少? 是否需要任何特殊的寄存器配置来实现此功能?

    原始帖子中引用的引脚描述指出、RX_CLK 引脚在 RMII 模式下未使用、因此是个问题。 或许、RX_CLK 并非 RMII 接口*必需*的条件(但仍然可用)? UM 中的其他部分指示 RX_CLK 是可选的、因此澄清可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    有一个寄存器可从 RX_CLK 引脚输出 50MHz RMII 时钟。 请参阅 0x000A[0]:

    我今天在 DP83822EVM 上进行了测试、并且在设置该位后可以从 RX_CLK 查看 50MHz 时钟。 我认为这是数据表的含义(可选)。

    此致、

    Shane