This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:是否允许在 B 侧连接多个 I2C 从器件?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, TCA9803, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614754/tca9803-is-it-allowed-to-connect-multiple-i2c-slaves-on-the-b-side

部件号: TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9617B、TCA39306

您好:

我们正在评估 TCA9803、谨此确认是否支持以下配置。

如附图所示、A CPU 连接到 TCA9803 的 A 侧、多个 I2C 从器件在 B 侧并行连接(多点配置)。

根据 TCA9803 数据表、我们谨确认以下几点:

  1. 只要每个从动器件具有唯一的 I2C 地址、是否可以在单个 TCA9803 的 B 侧连接多个 I2C 从动器件?

  2. 如果支持此配置、我们是否应该了解任何具体的限制或限制、例如:

    • B 侧上的最大总线电容

    • I2C 速度限制(例如 100kHz/400kHz)

    • 有关 B 侧外部上拉电阻器或其他电流源的限制

  3. 在这种类型的多从 B 侧配置中使用 TCA9803 时、是否有任何建议的设计指南或常见缺陷?

目的是将 TCA9803 用作电平转换 I2C 缓冲器、A 侧有一个主器件、B 侧有多个标准 I2C 从器件。

感谢您的支持。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    只要每个从动器件都具有唯一的 I2C 地址、是否可以在单个 TCA9803 的 B 侧连接多个 I2C 从动器件?

    是的。

    [报价 userid=“465179" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614754/tca9803-is-it-allowed-to-connect-multiple-i2c-slaves-on-the-b-side

    如果支持此配置、我们是否应该了解任何具体的限制或限制、例如:

    • B 侧上的最大总线电容

    • I2C 速度限制(例如 100kHz/400kHz)

    • 有关 B 侧外部上拉电阻器或其他电流源的限制

    [/报价]

    TCA9803 的 B 侧不应包含任何上拉电阻器。  

    TCA9803 的运行频率高达 400kHz

    B 侧不能存在其他电流源。 不允许使用两个或更多 TCA9803 的 B 到 B 连接。 TCA9803 B 侧不应连接到另一个缓冲器(例如 TCA9617B 的 B 侧)的静态失调电压。  

    对于 TCA9803、B 侧上的最大总线电容<= 400 pF。  

    在这种类型的多从 B 侧配置中使用 TCA9803 时、是否存在任何建议的设计指南或常见缺陷?

    大多数问题都是 TCA9803 与串联或并联配置中的其他缓冲器配合使用时。  

    此外、任何使用上拉电阻器的无源电平转换器(例如 TCA39306)都无法连接到 TCA9803 的 B 侧。  

    此致、

    Tyler