This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:LDO 电流电源

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614411/tcan11623-q1-ldo-current-supply

器件型号: TCAN11623-Q1

你好、团队。  

您能否确认 SBC 上的 LDO 能够为高达 70mA 的器件供电、而不必考虑 SBC 的内部消耗并从 70mA 中减去它?

是否有任何可能影响 LDO 的临界情况?

提前感谢您、  

Geraldine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geraldine:

    是、70mA 输出能力没有问题。 只要放置合适的输出电容器、就不会影响 LDO 的稳定性。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    谢谢、是否有可能影响 LDO 电源的临界情况(例如 CAN 短路或其他问题)?

    此致、

    Geraldine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geraldine:

    CAN 短路故障不会影响 LDO 输出。  

    正如我所说的、如果放置了适当的输出电容器、则不会出现任何临界情况。

    此致、

    Sean