This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473A-Q1:TCAN1473A‑Q1–下拉‑Ω 下拉电阻器下 WAKE 引脚的行为故障(开路/短路)

Guru**** 2913710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614811/tcan1473a-q1-tcan1473a-q1-behavior-of-wake-pin-under-pull-down-resistor-failure-open-short

器件型号: TCAN1473A-Q1

我在未使用本地唤醒‑上电功能的设计中使用 TCAN1473A‑Q1。
为了确保 WAKE 输入保持非活动状态、WAKE 引脚通过一个 10k Ω 电阻器下拉至 GND。
我想‑该下拉电阻器发生故障时、确认预期的器件行为。

问题:

如果下拉‑Ω 下拉电阻器短路 (WAKE 引脚永久短接至 GND):

预计会出现什么行为?
这是否会导致任何意外的器件状态变化或影响 CAN 总线的远程唤醒 μ‑(WUP) 行为?

 

如果下拉‑Ω 下拉电阻器变为开路(WAKE 引脚悬空):

当 WAKE 引脚悬空时、器件有何行为?
‑存在任何由于噪声而导致错误唤醒事件的风险、或者器件是否包含使 WAKE 引脚保持在定义状态的内部偏置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    1.这意味着本地唤醒被永久禁用、器件将不会由于 WAKE 引脚活动而唤醒、并且通过 CAN 总线的运行不受影响。

    2.是、但仅当噪声超过数据表图 7-10 和 7-11 所示的有效阈值时。 这不可能同时跨越所示的计时器和高/低电平、并建议根据您的系统环境进行验证、谢谢。

    此致、

    Michael。