This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:差分转单端

Guru**** 2924030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613085/am26lv32-differential-to-single-end

器件型号: AM26LV32

您好的团队、
  我可以使用上述器件将正弦差分信号转换到单端吗

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayakeerthana:

    是的、如果您提出这一要求、该收发器会将差分输入转换为单端输出。 它遵循 RS 422(和 RS 485) 标准)标准。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、
        我正在使用上述 IC 将模拟输入从差分转换为单端、而不是 RS22 和 RS485。它是否支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jayakeerthana:

    这取决于您计划输入到此器件的确切电压。 请参阅数据表中的功能表:

    VID 是 A 和 B 引脚 (A-B) 之间的电压差。

    此致、

    Ethan