This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948TNKDRQ1 PIN6、Pin44 阻抗问题

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614261/ds90ub948-q1-ds90ub948tnkdrq1-pin6-pin44-impedance-issue

器件型号: DS90UB948-Q1

尊敬的团队:

我们使用 DS90UB948TNKDRQ1。 在生产过程中的 ICT 测试期间、发现 3000 个器件中有 8 个引脚 6 #(VDDL12-0) 和引脚 44 #(VDDL12_1) 具有低接地阻抗。 正常测试阻抗为 1K、异常阻抗为 0.66K。 我们已经进行了 ABA 交叉验证、芯片后面出现了这种现象。
PCBA 工作正常、没有任何异常。
您能否帮助确认上述情况是否正常? 它是否会影响解串器的性能和长期稳定性?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、


    感谢您分享信息和通信技术的成果和详细意见。


     在 ICT 期间测得的 VDDL12_0(引脚 6)和 VDDL12_1(引脚 44)上的接地阻抗表示器件未通电时通过内部器件结构和保护元件的有效直流路径。 因此、此测量并不直接表示电源引脚在正常运行期间的行为。


    观察到的变化(在一小部分器件上,约为 1kΩ 与~μ V 0.66kΩ 之间)与内部电路的正常器件间变化一致、并不表明存在短路情况。 由于 ICT 期间没有电源电流流动、因此此测量在该级不会导致 IR 压降或功能影响。
    在正常供电运行情况下、VDDL12 电源轨会主动偏置、器件负载由工作电流而不是 ICT 期间测量的未供电直流阻抗值决定。 在这种情况下:

    • 所有受影响的 PCBA 都通过了功能测试
    • 未观察到异常的电源电流或电压行为
    • 系统级性能保持正常

    没有迹象表明观察到的 ICT 阻抗变化会影响解串器的电气性能、电源裕度或长期可靠性。 只有当较低阻抗与工作电流的增加或负载下的有效电源电压的降低相关时、引脚上的 IR 压降才会成为问题、这是未观察到的。 如果可以在引脚处测量电源轨、请告诉我。 观察到低阻抗时、您是否在串行器和解串器之间建立了链路?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    非常感谢。