This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:SQI 到 BER 的映射

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613453/dp83tc817s-q1-sqi-to-ber-mapping

器件型号: DP83TC817S-Q1

您好:

^联盟中 SQI –1 的第 6.1.2 节规定、只要 TC 大于=3、就能达到 10 μ A-10 的 BER。 我想确认 DP83TC817 符合 SQI 到 BER 的这种映射。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    我会检查这个,并将尽快回来给你。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    可以、寄存器 0x871 中的 DP83TC817 SQI 值直接映射到 Open Alliance 规范定义的 SQI 级别。

    此致、

    GREG