This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:TUSB1004 信号完整性仿真 — 推荐的类似模型

Guru**** 2895740 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TUSB1004, TUSB1002A, TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614462/tusb1004-tusb1004-signal-integrity-simulation---recommended-similar-model

器件型号: TUSB1004
主题中讨论的其他器件: TUSB1002ATUSB1044、TUSB1146

您好、  

我知道 TUSB1004 目前没有 IBIS 模型、我假设与 此 E2E 论坛 主题中的答案类似、  目前没有确定何时生成 IBIS 模型。 如果没有、请纠正我。  

我的问题是、对于类似器件、如果在连接器端或主机端具有与该器件相似(理解的行为不完全相同)的行为、TI 是否可以建议使用 IBIS 模型? 可能是另一个具有相同内部主机侧接收/发送缓冲器的转接驱动器?

例如、我看到以下 USB3 转接驱动器具有 IBIS 模型。 如果计划在设计中使用 TUSB1004、以下任何器件的 IBIS 模型是否与 TUSB1004 类似? 即使连接器侧内部驱动器/接收器不同、以下任何器件是否具有与 TUSB1004 相同/相似的主机侧驱动器/接收器?

TUSB1002A

TUSB1044

TUSB1146

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB1002A 的性能与 TUSB1004 最高相似。 我建议将 TUSB1002A IBIS AMI 模型用于 TUSB1004。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!