This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS102:TIOS102 VCC (min) 行为

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613978/tios102-tios102-vcc-min-behavior

部件号: TIOS102

我正在评估  TIOS102 而且我需要了解该器件的相关信息 VCC (min) 规格及其与内部 P‑通道 FET 结构的关系。

根据数据表、 VCC 的 (min) 为 4.75V 。 但是、根据简化的内部图、VCC 似乎直接连接到 内部 P‑通道 MOSFET 的源极 。 原则上、如果:

VDS >(VGS−VTH)

即使源电压低于 4.75V、P‑通道仍应能够将源电压传递到 OUT 引脚

我的应用程序:

我尝试使用 TIOS102 通过测试 斜坡电压 连续变化 0V 至 21V 。 本质上、VCC 本身将在整个范围内进行扫描、我想跟随它。

不过、如果器件需要的话 VCC≥4.75V 在 4.75V 之前、斜坡不会开始通过、这在我的设计中是不可以接受的。

我的问题:

  1. VCC (min) 在 4.75V 下指定的实际原因是什么?
    这是由于内部控制逻辑、栅极驱动要求、内部 LDO 还是与 P‑FET 结构无关的原因造成的?

  2. 如果 VCC 低于 4.75V(例如 2V)、器件的行为是否仍然像简单的导通 FET 一样、或者即使 MOSFET 物理特性通常允许传导、输出是否会被阻止?

  3. TIOS102 从根本上不能通过低于 4.75V 的电压、还是数据表最低电压值与保护/控制电路(例如状态报告,故障检测)严格相关?

目标摘要:

  • A 0V 至 21V 模拟斜坡 流经推挽输出端。
  • OUT 必须始终遵循 VCC 直至~Ω 0V
  • 寻求有关 TIOS102 是否可以支持该功能或更合适的另一个 TI 器件的说明。 那么也可以接受这种设置。

随附的图像展示了我需要重现的斜坡波形类型。
image.png

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akeem、

    [引述 userid=“651705" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613978/tios102-tios102-vcc-min-behavior VCC (min) 在 4.75V 下指定的实际原因是什么?
    这是由于内部控制逻辑、栅极驱动要求、内部 LDO 还是与 P‑FET 结构无关的原因造成的?[/报价]

    我除了连接到驱动器堆栈中的 PFET 外、VCC 电源引脚还用作操作器件数字部分所需的内部 LDO 的源。  低电压 VCC_IN 引脚不为数字内核供电、仅用作数字 IO 电平转换电路的电压基准。

    如果 VCC 低于 4.75V(例如,2V)、器件是否仍然像简单的导通 FET 一样工作、或者即使 MOSFET 物理特性通常允许传导也会阻止输出?

    当 VCC 电源电压降至 V (UVLO) 阈值以下时、器件将进入受保护的欠压锁定状态、从而禁用输出驱动器和数字接口。

    TIOS102 从根本上不能通过低于 4.75V 的电压、还是数据表最低值与保护/控制电路(例如,状态报告,故障检测)严格相关?

    该器件设计为在最低 VCC 电压为 4.75V 的情况下工作。  它不能在 VCC 电压低于 4.75V 时在 OUT 引脚上输出电压、并会将其视为欠压情况并禁用驱动器。  因此、我想说是的、该器件不能通过低于 4.75 的电压、似乎也不能产生 0V 至 4.75V 之间的电压斜坡。

    TIOS102 只能支持 4.75V 至 21V 之间的斜坡。

    此致、

    Jonathan