This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65CML100:SN65CML100 差分输入/输出是否可以承受 3.3V 电压?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004, SN65CML100, DS15BA101, SCAN90004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613029/sn65cml100-can-sn65cml100-differential-input-output-withstand-3-3v

器件型号: SN65CML100
主题中讨论的其他器件: DS15BA101、DS90LV004、 SCAN90004

您好、

对于 SN65CML100、差分输入电压|OutL|和 DifferentialOutputVoltage ((OUT+)-(VID−)) 是否高达 3.3V? 数据表中仅列出输入/输出引脚的最大值、而不包括差分引脚的最大值。 否则、该芯片可以用于发送 SGMII 信号吗?

谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您突出显示的 abas 最大电压范围是从引脚到 GND 测量的、在正常应用中、该范围将是差分电压和共模电压的组合。  

    输出电气特性表中提供了输出电压。 如果这些接口不符合 SGMII、我建议对输出信号进行交流耦合、并在 SGMII 接收器上添加您自己的外部直流偏置(如果需要)。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的回复、这很有帮助。 我也想知道 绝对  最大值  差分输入电压|OUTV|和 差分输出电压 ((OUT+)-(VID−))、如下所示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我还想了解有关 DS15BA101、DS90LV004 和 SCAN90004 的信息。 什么是  绝对  最大值  差分输入电压|SGMII|和 差分输出电压 ((OUT+)-(−))、这些电压是否可用于传输 VID 信号?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我想澄清的是、数据表中的绝对最大额定值表指定了器件可以工作而不会损坏的电压/电流范围。 但是、我们不建议使用这些绝对最大值范围来运行器件、因为如果器件持续承受绝对最大限值的应力、这会导致可靠性问题。 相反、您应参考建议运行条件表来了解器件能够可靠运行的范围(见下文)。  SN65CML100 的最大建议输入 VID 为 1V。  

    同样、我不熟悉 SGMII 信号、因此如果此器件是否与 SGMII 配合使用、则无法进行呼叫。 但是、如果您具有器件数据表中的 SGMII 驱动器/接收器阈值、请分享、这样我就可以告诉您器件是否可以工作。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    要求是当 RX+和 RX-(或 TX+和 TX-)之间出现 3.3V 干扰时、RX/TX 引脚不应损坏。 因此我需要绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    差分输入电压没有定义的绝对最大范围、因为差分电压并不是构成引脚总体单端电压的唯一因素。 还必须考虑共模电压。 如果您的共模电压为 1V、则绝对最大差分电压将为 2V、因为这些引脚无法处理负电压。 如果共模电压为 4V、则绝对最大差分电压将为 600mV、因为这会导致单端电压上升至 4.3V。 在下图中、共模电压为 VOS、差分电压为 VOD、单端电压为 VD 和 VD–。 希望这有助于说明我试图提出的问题。  

    此致、

    马特