This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:差分线路驱动器查询

Guru**** 2915350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613984/sn65mlvd200a-differential-line-driver-inquiry

器件型号: SN65MLVD200A

您好的团队、

我有一位客户回答以下问题。 请提前告诉我您的想法和感谢!

您能否确认此器件是否需要差分对上的外部端接和直流偏置?“

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    是的、您将需要此器件的外部端接。 总线两端将需要两个 100 Ω 电阻器(如下所示):

    对于直流偏置、如果未进行交流耦合、则无需执行任何额外操作即可使器件正常运行。 但是、如果您想在器件断开连接且 A 和 B 引脚悬空时将其置于失效防护状态、我建议使用此器件的 2 类版本:SN65MLVD204AD。 2 类器件的转换区域会上移、因此当您开路且 VID 变为 0V 时、器件将处于定义的低逻辑状态。 否则、您需要添加失效防护上拉和下拉电阻器来实现这一点。  

    此致、

    马特