This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:TUSB501 传输其他类型的信号

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, DS50PCI401, DS50PCI402, SN65LVPE504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612168/tusb501-tusb501-transmit-other-type-of-signals

部件号: TUSB501
主题中讨论的其他器件: DS50PCI401DS50PCI402SN65LVPE504

您好的团队、

是否可以通过 TUSB501 等 USB 转接驱动器传输 SGMII 信号? 转接驱动器是否将处理信号、然后输出这些信号、因此不适合 SGMII 信号。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TUSB501 不适用于 SGMII 信号。 我会将此主题分配给以太网团队、他们可能具有适合您应用的转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请参阅这篇文章: 用于 RGMII 和 SGMII 的转接驱动器

    我们建议  将 DS50PCI401 或 DS50PCI402 用于 1G 交流耦合信号应用。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的建议。  我正在搜索 SGMII 的转接驱动器、其输入/输出/差分引脚可以承受 3.3V 电压。 您能给我一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以使用支持 3.3V 电压的 PCIe 转接驱动器、如 SN65LVPE504。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢你。 对于  SN65LVPE504、RX+和 RX-(或 TX+和 TX-)之间的最大输入/输出电压是多少? 在数据表中、IO 引脚和 GND 之间只有最大值。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据数据表的差分 IO 最大电压、该值为 4V。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我只是想确认我的理解是 正确的。 它是否如这张图片所示?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是这样的:



    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     差分输入电压|OUTI|和 差分输出电压 ((OUT+)-(VID−)) 的最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最大 Vpp 在高达 3.6V Vcm 时为 1200mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    我注意到、对于 TX 引脚、最大 DC_CM 电压为 2.2V、考虑最大 Vpp、TX 最大电压似乎未达到 3.3V。    差分输出电压 ((OUT+)-(OUT−)) 是否有绝对最大额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否需要寻找 3.3V 电压? 这些转接驱动器需要具有去耦电容器、以便消除直流偏置。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要求电路板上的接口输入和输出引脚在 3.3V 干扰出现时应能承受、而不是功能干扰、在这种情况下不得损坏。 因此、我想确认 绝对 最大额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在这种情况下、由于差分 IO 的绝对额定值最大为 4V、因此 TX 引脚将能够承受干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 TX+和 TX-之间存在 3.3V 干扰、TX 引脚是否可以承受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果 TX+为 3.3V 且 TX-为 0V、则引脚将能够承受。 此外、如果您担心干扰、我建议放置 ESD 二极管。  

    此致、
    j