This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:支持大约 20 个密钥的产品

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418E, TCAL6416, TCAL9539, TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613986/tca8418-a-product-that-supports-about-20-keys

器件型号: TCA8418
主题中讨论的其他器件: TCAL6416TCAL9539TCA6424A

您好、

我想知道,如果你可以推荐一个产品,支持大约 20 键。

我找到了 TCAN8418、但它支持 80 个密钥、因此似乎过度规格。

配置如下:

SoC--(I2C)--键盘扫描器 IC --硬件密钥(约 20 个密钥)

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    TCA8418E 是我们的 I2C 键盘扫描器、也是唯一一款此类扫描器。  

    一对正常的 I2C IO 扩展器(如 TCAL6416 或 TCAL9539)可用于覆盖 20 个密钥。  

    另一种方法是使用 1 个 TCA6424A - 24 位 IO 扩展器、该扩展器涵盖 20 个密钥。  

    建议使用 TCA8418E 的原因是、它具有用于键盘特定应用的引脚配置以及针对噪声输入的数字去抖功能。  

    此致、

    Tyler