This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:R 引脚下拉

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609638/thvd1420-r-pin-pull-down

部件号: THVD1420

大家好!


我对 THVD1420 有一个疑问。
我无法使用以下数据表中的电路图通过 RS485 正确通信。

image.png

 


当我将 R 引脚上的上拉电阻更改为下拉电阻时、通信成功。

为什么下拉 R 引脚可使通信正常进行?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当接收器被禁用(/RE 高电平)或断电时、R 引脚上的上拉电阻才起作用。

    通常、与 RS RS-485 一起使用的协议在空闲时具有高逻辑电平。 我不知道您使用的是什么协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    如果您认为收发器不能正常工作、请在问题发生时提供/RE、R 和 A/B 引脚的波形。 正如 Clemens 所述、当接收器关闭时、上拉/下拉电阻器适用(除非该电阻器的规格不正确)。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens 和 Ethan、

    感谢您的答复。

    我为不理解而道歉。

    我知道 R 端子不一定需要上拉或下拉。 这是正确的吗?

    R 端子连接到 MCU。
    我认为上拉它无法正常工作的原因是 MCU 无法检测到低启动位。 这是正确的吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    [报价 userid=“388934" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609638/thvd1420-r-pin-pull-down/6205017

    我知道 R 端子不一定需要上拉或下拉。 这是正确的吗?

    [/报价]

    是的。 偏置电阻器用于帮助应对可能对某些协议产生负面影响的空闲条件。  

    我认为、如果将它拉高、它无法正常工作的原因是 MCU 无法检测到低起始位。 这是正确的吗?

    即使使用了上拉电阻(假设您选择了正确的电阻值)、收发器也能够将 R LINE 驱动为低电平。 无论该电阻导致问题、您都可以将其移除。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:


    感谢您的支持。

    上拉电阻器为 10kΩ。
    我会通过私人消息将客户电路图发送给您。
    如果您有任何疑虑、请告知我。
    在客户的电路图中、上拉电阻器不在 THVD1420 侧、而是在连接器末端的 MUC 上。

    此外、我目前正在检查波形、并会在波形可用时将其发送给您。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ishiwata:

    我在 DE 引脚上没有看到下拉电阻、但如果没有下拉电阻、我建议使用它。 这可以确保收发器在打开/关闭电源时不会意外发送数据。  总的来说、对您发给我的原理图没有问题。

    获得波形后、请尝试尽可能靠近 IC 引脚进行探测。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我很抱歉晚才回复。

    客户报告、当他们应用示波器探头时、通信成功。

    原因可能是所连接 MUC 的阻抗较高、因此在应用示波器探头时、
    阻抗减小、稳定信号。

    至于它在下拉模式下正常工作、这可能是因为起始位为低电平、
    与上拉时相比、低电平电源电压
    这就是它正常工作的原因。

    此致、
    Ishiwata