This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:关于 P82B96 的其他问题

Guru**** 2929700 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612683/p82b96-additional-question-about-p82b96

部件号: P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9803

您好:

大约 5 天前,我问的题目是“82B96:关于使用 82B96 的 1 个和平的问题“,并收到了一个答复,但我收到了以下额外的问题/请求。

“您是否可以在下表 7.7 中的红色框中以 SX 和 Sy 的 VOL 特性的形式告诉我们 Tx 和 Ty 的 VOL 特性?

我认为 VOL 仅在第 7.3 节的表中被提及为条件或评级。
为了确认是否可以满足主侧的 VIL 调节要求、必须对缓冲器 IC 进行 VOL 调节。
我们还担心 SX 和 Sy 的特性可能会根据当前值而变化。
我想准确了解 Tx 和 Ty 的 VOL 特征值及其测量条件。“

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    我们可以收集的最佳数据来自表 7.3 的建议运行条件。 给出了最大 IOL 值。 这意味着在任何低于 0.42V 的 VOL 时、都会产生小于 3mA 的电流负载。  

    对于 Tx/Ty 也是相同的想法。 当 VTx、vty = 0.4V 时给出最大 IOL = 30mA。当 VTx、vty < 0.4V 时、将产生 IOL < 30mA。 这是在自然通风条件下的工作温度范围(–40°C 至 85°C) 内测得的值。  

    如果您设计的是最大 IOL 规格、那么在低输出电压低于 0.4V 时、IOL 将更低、该值可以通过选择的上拉电阻器进行调整。  

    使用的缓冲器 IC 是什么?它的 VIL 特性是什么?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的支持。

    我想告知您对客户的回复。

    我对这款 IC 不熟悉。 您能告诉我为什么要了解 所使用的缓冲器 IC beign 及其 VIL 特性吗? 如果您 获得 有关问题的信息、您能否向客户提供更多建议?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    我对此 IC 不熟悉。 您能告诉我为什么要了解 所使用的缓冲器 IC beign 及其 VIL 特性吗? 如果您 获得 有关问题的信息、您能否向客户提供更多建议?

    某些缓冲器可以与 P82B96 系列搭配使用。 其他国家不能这样做。 TCA9803 等缓冲器无法在其 B 侧连接到 P82B96。  我试图理解为什么只有 1 个 P82B96 也被使用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您的解释。 我将回复客户并询问您的问题。 如果有更新、我将与您联系。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    我收到了客户的回答和问题。

    关于您的请求、客户不会使用任何缓冲 IC。

    其当前配置为“Master - P82B96DGKR - P82B96DGKR - Slave“。 但他们想将其更改为 “主 —  P82B96DGKR — 从 “、仅需一个 P82B96DGKR 配置。   其所需的 VIL 特性是、在 VCC = 5V(±5%)时、VIL≦0.95V。

    有三个新问题。 您能给我一个答案吗?

    1) 关于 特性表 7.3 建议运行条件、如果 Tx 和 Ty 的 IOL 为 30mA 或更低、是否正确理解 VTx 和 Vty 为 0.4V 或更低?

    2) 当 VSX 和 VSy 为 0.4V 或更高时,Tx 和 Ty 的 VOL 特性有何变化?  在特性表中、我读到 VSx 和 VSy 为 0.4V、但我想知道不满足条件时 Tx 和 Ty 的 VOL 特性。

    3) 关于以下信息、 输出电压(VTx、vty?)的条件是什么 低于 0.4V?

    > 如果您设计的是最高 IOL 规格,那么在输出低电压小于 0.4V 时, IOL 将会更低,这可以通过选择的上拉电阻器进行调整。  

    如果对客户的问题有任何疑问、请告知我。

    感谢您的支持。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    1) 关于 特性表 7.3 建议的运行条件、如果 Tx 和 Ty 的 IOL 为 30mA 或更低、是否正确理解 VTx 和 vty 为 0.4V 或更低?

    是、这是正确的。 在 IOL = 30mA 的最大电流负载下、传输侧 Tx/Ty 上的 VOL <= 0.4V。  

    1) 当 VSX 和 VSy 为 0.4V 或更高时、Tx 和 Ty 的 VOL 特性如何变化~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612683/p82b96-additional-question-about-p82b96/6219065?  在特性表中、我读到 VSX 和 VSy 为 0.4V、但我想知道不满足条件时 Tx 和 Ty 的 VOL 特性。

    0.4V 或更高的电压输入变化与传输侧的驱动器强度无关。 如果 VOL (Sy、SX)= 0V、0.4V 或>0.4V、VOL 在 30mA 处仍然是传输侧的同一驱动器--> VOL = 0.4V

    3) 关于以下信息、 hat 是输出电压(VTx、vty?)的条件 使其小于 0.4V?
    [quote userid=“668569" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612683/p82b96-additional-question-about-p82b96/6219065 “> 如果您设计的是最大 IOL 规格、那么在输出低电压< 0.4V 时、IOL 将更低、该电压会通过选择的上拉电阻器进行调整。  [/报价]

    是、这是正确的。 如果传输侧上拉电压为 5V、并且仅适用于 IOL 的 3mA、则可以调整上拉电阻以吸收目标器件所需的电流。  

    驱动器的电阻为~ 13.333 欧姆

    我进行了一些粗略的计算。  

    根据 1mA 电流阱、4.986k Ω 的 Rpull-up 将通过驱动器灌入大约 1mA 的电流。  

    这将导致 VOL = 0.0133V、这是相对于目标的非常低的 VOL、并且应该满足任何 I2C 目标器件的 VIL = 0.4V  

    现在、必须考虑将 4.986k Ω PU 电阻器与系统配合使用时的上升时间。 如果总线电容过大、您的上升时间可能会超出规格。  

    请参阅此应用手册:  

    I2C 总线上拉电阻计算

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tyler:

    非常感谢您的快速答复。 我已告知客户您的回复。 如果客户觉得可以、或者没有其他问题、我想结束本次课程。

    请稍等片刻。

    谢谢您、