This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:TVP5158 像素间隔模式(2 通道)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612063/tvp5158-tvp5158-pixel-interreaved-mode-2ch

部件号: TVP5158

您好:
我们目前正在使用 TVP5158 开发设备。
我们已将其配置为在 2 通道像素交错模式下运行、并按如下方式设置输出:

  端口 A:通道 1 和通道 2

  端口 B:通道 3 和通道 4
  (寄存器设置:B0 = 0x50、B2 = 0x27、B4 = 0xE4)

但是、我们观察到端口 A 输出通道 1 和通道 3、而端口 B 输出通道 2 和通道 4。
(这已通过检查端口 A 上的数字输出确认。)
您能帮助我们了解导致此问题的原因吗?

此外、每次关闭并打开电源时、端口 A 上的通道 1 和通道 3 都会交换、同时端口 B 上的通道 2 和通道 4 也会在加电时交换。
您能告诉我们是什么原因导致了这种行为吗?

作为参考、接收器件为 MDIN380、过去我们在相同的 2 通道像素交错模式下使用了 TW2866 4 通道解码器、该解码器工作正常。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiyofumi

    我将看到我可以找到哪些信息、以便尝试回答您的问题。 但是、如器件网页上所述、此器件没有提供设计支持。  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul

    我想确认 TVP5158 寄存器设置的地址“B4"中“中列出的设置是否为:

    通道 1 = VIN_1_P

    通道 2 = VIN_2_P

    通道 3 = VIN_3_P

    通道 4 = VIN_4_P

    或者它们是否正确。 这是因为即使我将地址“B4"设置“设置为“E4",“,数字、数字输出也与该设置不匹配。

    谢谢你。