This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:跟踪 25Gbps CAN't link 建立问题

Guru**** 2898850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611306/ds280df810-follow-up-the-25gbps-can-t-link-up-issue

器件型号: DS280DF810

尊敬的专家和团队:

我写信关注这个 E2E 主题:https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1599489/ds280df810-ds280df810-issue-follow-up/6173465

客户发现他们无法在另一个实验中建立链路、因此他们计划了这样一个测试。 有几个问题需要您的帮助:

客户测试流程:

image.png

RX 路径中 :CPU 发送 PRBS31 并调整其参数。 因此、DF810 需要测量 EBR 作为 RX。 我在移植指南中看到 DF810 可以读取 PRBS 校验器和眼图测试参数。  

客户能否将这些寄存器读取为 FOM 来调整 CPU TX 端的 FFE、前标、后标等参数? 有道理吗?

此外、是否有 HEO/VEO 值和眼图质量的映射? HEO 和 VEO 寄存器的值是多少、意味着眼图张开度良好?

image.png

image.png

Tx 路径 : DF810 将 PRBS31 发送到 CPU 并调整参数,如 CTLE,DFE 和前/后游标,然后 CPU 检查 FOM... 因此、DF810 需要生成 PRBS 并调整参数。 我注意到、在编程指南中、可以在表 5-4/表 7-17 中设置/post-/main-之前的光标。  此外、PRBS 发生器可以在 7.22 和 7.23 中启用。 客户可以使用这些寄存器进行测试。 有道理吗?

顺便说一下、由于 DF810 可以启用自适应 CTLE 和 DFE、除了这两个参数和前/后/主光标外、客户还需要手动调整哪些其他参数?  

image.png

 image.png

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    RX 路径:

    您在此处的理解是正确的。  客户可以使用重定时器 PRBS 检查和眼图张开度作为 FOM、来优化 CPU TX 设置。  我们实际上有一份讨论这一点的应用手册、请参阅下面的。

    另请记住、每次测试新的 CPU TX 设置时、重定时器都应重新适应信号。  为了触发重新调整、客户可以在重定时器上执行 CDR 复位。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt678/slyt678.pdf

    TX 路径:

    DF810 将 PRBS31 发送到 CPU 并调整 CTLE、DFE 和前/后游标等参数、然后 CPU 检查 FOM... 因此、DF810 需要生成 PRBS 并调整参数。 我注意到、在编程指南中、可以在表 5-4/表 7-17 中设置/post-/main-之前的光标。  此外、PRBS 发生器可以在 7.22 和 7.23 中启用。 客户可以使用这些寄存器进行测试。 这是否有意义?

    请确认我 在下面的理解正确无误。  这一过程(如下所述)是合理的。

    • 在 DS280DF810 上、客户计划启用 PRBS 发生器并尝试不同的前置/主/后置值
      • 请注意、DS280DF810 需要 CDR 锁定来启用 PRBS 发生器。  客户需要向 DS280DF810 提供信号以获得 CDR 锁定。
    • 在 CPU 上、客户将调整 CTLE 和 DFE 等 RX 均衡参数并检查 FOM、以便识别更佳的 DS280DF810 TX 设置。

    BTW、由于 DF810 可以启用自适应 CTLE 和 DFE、除了这两个参数和前/后/主光标之外、客户还需要手动调整哪些其他参数?  [/报价]

    客户需要调优的关键参数是适应模式和 TX 设置(前标/主标/后标)。  根据信号振幅、有时客户还需要调整 RX 直流增益。  请参阅“7.32 设置可变增益放大器 (VGA) 和 CTLE 直流增益模式“。

    仅供参考、客户通常可以保留一些其他参数的默认值、但有时我们会在调试期间调整这些参数:

    • CDR 带宽
    • EOM 计时器

    我认为在尝试高级调整之前、客户可以先设置自适应模式和 TX 设置。  请告知我们、客户的测试是否遇到挑战。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的答复。

    对于 PRBS 发生器、客户通过以下寄存器进行写入、但从 DF810 中无 PRBS31 波形。 您能帮助检查是否需要配置任何其他寄存器吗? 特别是如何“向 DS280DF810 提供信号以获得 CDR 锁定“? 客户是否应该设置 0x0A 位[0]和位[1]?

    客户反馈、如果添加 0x0A 0x03 以启用 CDR 锁定、则仍然没有 PRBS 信号。 它们还读取 0x78 位[4]=“1",“,这、这表示 CDR 已锁定。

    “0xFF 0x01“ 通道模式

    “0xFC 0x01“选择 Chanel0

    “0x0A 0x03 0x03“*如果将 0x0A 位[0][1][3]设置为“1",“,则、则器件仍然无法输出 PRBS31。

    “0x2E 0x04 0x04“#set prbs31

    “0x30 0x01 0x03“#设置 prbs31 模式

    “0x1E 0x10 0x10“#OPEN  

    “0x79 0x20 0x20“# 启用发生器

    “0x30 0x08 0x08“#ENABLE 时钟

    “0xA5 0x20 0x38“#PRBS 输出

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    继我们的 Webex 讨论之后、为了使 PRBS 发生器能够在 DS280DF810 上工作、该器件需要 CDR 锁定。

    客户可以按照您的建议通过外部环回来完成此操作。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的答复。

    客户使用相邻的 SFP 接口环回、他们可以输出 PRBS31 模式、在 CPU 端、他们看到眼图参数非常差、因此他们根据表 7-17 在/post-/main-cursor 之前进行调优。  发现链路断开、无法读取眼图。 当客户执行以下命令时、为什么 CPU 端不读取眼图并且没有发出波形?

    客户尝试使用以下 前游标和主游标的值:

    08 08 10:无法读取 眼图参数并链接断开、  

    00 00 00:可以读取模式、但质量不好、偶尔链路断开。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    今天更新测试 (2/2):

    客户读取的 3D~3F 的默认值为:

    3d:0x1A; 3E:0x40; 3F:0x40

    数据表中的范围为:

    默认值似乎超出了数据表中的范围。 但根据掩码值 、仅考虑位[0]~[4]、此默认值有意义。

    因此、客户可以编写 3D 来调整眼图高度。  它们 将 3D 从 0x1A(默认值)调整为最大值 (0x1F)、眼图高度为 35、但仍然无法满足要求 (60)。 接下来是否有任何方向需要调整? 是否有其他参数可以调整? 期待您的答复。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    眼高为 35、但仍无法满足要求 (60

    这是否需要 CPU?

    根据数据表、前游标、主游标和后游标的绝对值之和不应超过 31。  客户应尝试增加一些前标和后标增强功能。  为此、它们应保持 PRE、MAIN 和 POST 的和值恒定。  例如、如果客户从 PRE=0、MAIN=31、POST=0 开始、客户可以尝试 PRE =–1、MAIN = 30、POST = 0。

    25G 时的最佳设置通常涉及一定数量的前游标和后游标。  例如、PRE =–3、MAIN = 23、POST =–5。  实际理想值取决于通道和接收器均衡器。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    客户尝试了 pre=–3、post=–5、main=23、眼图变得比 main=0x1F、pre=post=0 更差。 他们还在更改 FIR 参数后尝试复位 CPU RX 自动自适应、但眼图没有变化。  

    您能否提供改进 FIR 参数的任何指导? 客户从 DF810 到 CPU_RX 为 6.3dB。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    客户应在前置/主/后置中扫描以确定最佳值。

    此外、CPU 上的最小 EQ 是多少。  是否有任何可能信号过度均衡?

    谢谢、

    Drew