This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1552:SPI 至 RS 422 传输

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1552, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613270/thvd1552-spi-to-rs-422-transmission

器件型号: THVD1552
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV31E

您好:

我遇到了以下主题:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1433841/thvd1552-spi-to-rs-422-UART 转 rs-485-design-solution

其中提到了使用 SPI-422 连接 RS。 我的问题是会否有 使用该方法时的时序问题、以及是否可以正确读取 MISO 数据。 我的最大距离可达 2 米。 在这种情况下、上述线程中提到的配置是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    我正在赶上我的 E2E 主题、但明天我会为您解答。 感谢您的耐心!  

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karthikean:

    可以、您可以在另一个开机自检中复制设置。 现在我无法谈谈 SPI 的时序要求。 但是您可以查看我们每个收发器的开关特性表。 AM26LV31E 和 THVD1552 都具有快速上升/下降时间和传播延迟、因此我怀疑不会有任何问题。  

    RS-485 和 RS-422 最多支持 1200 米、因此 2 米不是问题。  

    此致、

    Ethan