This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:需要查找支持汽车级的 4 通道 4:1 I2C 多路复用器开关

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614570/tca9548a-need-to-find-the-4-1-i2c-mux-switch-with-4channel-that-supports-automotive-grade

器件型号: TCA9548A

尊敬的团队:

请帮助选择具有 4 个通道、支持–40 至+125°C 的 4:1 I2C 多路复用器开关。 请尽早提供详细信息。

此致、

Arathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarthi、

    目前、我们只有 TCA9548A 是出色的解决方案。  

    它是 8:1、因此必须未使用 4 个通道。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可提供支持 TCA9548A 的–40 至+125°C 的可订购器件型号 。 此外、是否有任何支持工作温度范围为 –40°C 至+125°C 的 4:1 I2C 多路复用器 4 通道器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可提供 –40 至+125°C TCA9548A 的可订购器件型号。 此外、是否有任何 4:1 I2C 多路复用器 4 通道支持 –40 至+125°C 工作温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aarthi、

    可订购器件型号可在 数据表底部 产品页面中找到。  

    请注意、如果电源电平介于 1.65V 至 3.6V 之间、则该器件可以在 125°C 下运行。  

    我们的产品系列中没有 4 通道 4:1 多路复用器。 我们有双通道 4:1、因此您可以使用其中的两个。 但是、它们不受 I2C 控制。 它们由 GPIO 控制、例如 TMUX1309A-Q1 。 它可以传递 I2C 信号、但不受总线控制。

    谢谢、

    NIR