This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:阻抗限制

Guru**** 2918110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11, TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608560/tusb2e11-impedance-limit

器件型号: TUSB2E11
主题: TUSB2E221 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

如果我们将 TUSB2E111 同时置于主机侧和从侧、那么 USB2 之间的电缆或 PCB 是否有任何阻抗限制? eUSB 侧的阻抗限制是多少?  

 

BR、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    eUSB2 规范定义了 eUSB2 布线中的典型差分阻抗和允许的变化量:

    USB2 规范的第 7.1.1 节定义了 USB2 布线的电缆要求:

    TUSB2E11 应同时符合这两项规范。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    除了阻抗限值外、客户还会询问允许的最大 DCR 损耗。 他们担心、如果压降很大、eUSB2 的低电压电平可能会导致接收器侧出现逻辑电平识别错误。 请您澄清一下吗?  

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、

    客户是否担心 eUSB2 侧或 USB2 侧允许的最大 DCR?

    对于 USB2 端、我们提供了一个表格、根据 USB2 端的配置概述了 USB2 端的最大 DCR:

    对于 eUSB2 端、TUSB2E221 中的这些表也应适用于 TUSB2E11:

    谢谢、

    Ryan