This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV027A:未使用的输出引脚(DO+/DO−)

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615251/ds90lv027a-unused-output-pins-do-do

器件型号: DS90LV027A

您好、

我对 DS90LV027ATM 有疑问。 以下是一些相关主题:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091531/ds90lv027a-unused-terminals 

如果未使用 LVDS 输出对(DO+/ DO−)、这些引脚是否可以保持开路?

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出始终可以保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    是的、您可以将未使用的输出保持断开状态。  

    此致、

    马特