This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00203:TIDA-00203 TI 紧凑型 CAN 到以太网转换器模块

Guru**** 2926670 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614973/tida-00203-tida-00203-ti-compact-can-to-ethernet-converter-module

器件型号: TIDA-00203

您好-

Umbra 对在现有设计中实现 CAN 转以太网模块感兴趣、因此我们认为需要使用 TIDA-00203 对我们的设计进行原型设计。 设计指南 — TIDA-00203.pdf 

我的 TI 门户未提及我们是否可以购买此商品、尽管 Moser 列出了该商品、但其库存不足、可能会联系 TI 询价、因此我决定联系 TI。

您能告诉我这是否可以购买、如果可以、我需要报价(2 个)TIDA-00203 采用 32 位 ARM Cortex-M4F MCU 的紧凑型 CAN 转以太网转换器参考设计。

请随时通过电子邮件与我联系:ade.sanusi@umbra.space 或电话 805-881-8943

此致、

ADE Sanusi

高级航天器电气工程师 II @ Umbra

805.881.8943.

ade.sanusi@umbra.space.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:您好、此设计不可购买。 您可以购买并构建参考设计中列出的单个产品。