This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:Theta JC 查询

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614965/tca4307-theta-jc-inquiry

部件号: TCA4307

您好:

我需要 ltc4301lims8#trpbf 的 theta JC。 数据表中的唯一值是 θ JA = 200C/W

谢谢、
Tony Cappiello
Northrop Grumman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    LTC4301 是一个 ADI 部件。 除了查看数据表、我在这里不能发表太多评论。  

    您是否有关于 TCA4307 的问题?  

    TCA4307 的绝对最大结温为 130°C。  

    此致、

    Tyler