This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:参数会影响波形形状

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614585/dp83822h-parameters-affect-waveform-shape

器件型号: DP83822H

我将使用 DP83822 来支持 100Base-TX。
您能告诉我如何使用以及以下参数的影响吗?
 0x0416 滤波器 1 截止
 0x0418 模拟均衡器控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koike-San:

    对于器件的典型运行、我们不建议触摸这些寄存器。 您想要修改这些寄存器是否有理由?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您再次答复。
    我们的应用是一种特定的用例、仅适用于短 PCB 通信。
    对电路板尺寸的要求非常严格。
    我必须尝试删除脉冲变压器。
    脉冲变压器的情况下降低传输质量时尤为重要。
    我想调整参数以进行恢复。
    这就是原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koike-San:

    对于无变压器的操作、您可以参考以下文档:

     【常见问题解答】TI 以太网 PHY 电容耦合(无变压器操作)

    对于 DP83822、您可以放置 33nF 去耦电容器来实现无变压器运行、它应该可以正常工作、而无需调整您提到的寄存器。

    如果 有任何问题、那么我建议开始调整寄存器。 然而、我们期望 PHY 在没有变压器的情况下工作、并且无需通过 PCB 布线进行板对板连接。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    你的建议真的对我有帮助。

     非常感谢。