This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:请提供 OTP 编程工具

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613898/tusb4041i-please-provide-otp-programming-tools

器件型号: TUSB4041I

尊敬的团队:

请提供适用于 TUSB4041I 的 OTP 编程工具。

谢谢、

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB4041I、还剩下以下问题
    可以在 TI 生产之外将非易失性数据放入 TUSB4041I 中
    如果可以在 TI 生产之外写入非易失性数据
    通过哪些接口可以写入信息
    是否可以读回非易失性数据或检查是否有任何数据已通过校验和写入
    是否可以防止任何人写入非易失性数据(通过 Strap 配置引脚、预编程 OTP,μ…)
    是否可以删除/重置非易失性数据

    能否提供  非易失性数据的示例?

     我将 OTP 工具发送给您消息框。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、收到了工具。 非常感谢、并将向客户转发。