This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:开路或 GND 到 VQFN (4x4) 散热焊盘

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615851/pca9557-open-or-gnd-to-thermal-pad-of-vqfn-4x4

部件号: PCA9557

您好:
我找不到任何有关散热焊盘连接的信息。 请您向我提供一些详细信息吗?
焊盘是应保持未连接状态、还是可以连接到 GND 或任何其他信号?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luisa:

    散热焊盘应连接至 GND 以提高热性能。  

    此致、

    Tyler