This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:需要信息 — GMC4_ITEMMASTER_20260121

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539A-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1614949/tpd4e02b04-q1-need-of-information-for---gmc4_itemmaster_20260121

器件型号: TPD4E02B04-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TCA9539A-Q1TIC10024-Q1

您好团队:
      
好的一天 !!
 
这是来自组件工程, Flex–印度的 Swanand。 我们正在处理您的某些制造器件、需要在随附的 Excel 工作表.TexasInstruments_Parts_00 (1).xlsx 中提供信息 

Texas INSTRUMENTS_Parts_00.xlsx 

请在表格中填写正确的信息、帮助我们完成表格。
 
请注意、必须提供数据表链接/PDF、我们才能继续。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swanand:

    我将由星期一提供此信息。 对延迟深表歉意。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swanand:

    请参阅随附的内容。  e2e.ti.com/.../TPD4E02B04_2D00_Q1.xlsx

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    美好的一天!

    您只需回复一个器件  

    您能帮助提供所提到的所有器件的数据吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swanand:

    这是我们产品线 Excel 工作表中的唯一部分。 我会将这个 E2E 转移到下一个产品线。  

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Swanand,

    我已经使用 TIC10024-Q1 和 TCA9539A-Q1 更新了 Excel 工作表。  e2e.ti.com/.../TPD4E02B04_2D00_Q1-_2800_1_2900_.xlsx

    如 Bryan 所述、此 Excel 工作表中的所有器件都对应不同的产品线。 为了提高效率、请针对您想要了解的每个器件提交 E2E 主题。 这样就会得到更快的响应。 谢谢!

    此致、

    Josh