This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:使用 THVD8000 进行电力线通信

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615704/thvd8000-power-line-communication-by-using-thvd8000

器件型号: THVD8000
主题: THS6222 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

客户正在检查我们是否可以让器件支持 80VDC 上的 VBUS 来实现电力线通信。 我看到 THVD8000 具有类似的功能并阅读以下应用。 您能告诉我、THVD8000 是否是我们可用于电力线通信的出色器件? 谢谢。

太阳能应用中的电力线通信

 

BRS。

Frank Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    这取决于数据速率(通常 THVD8000 速率高达 500kbps、可能为 1Mbps)、但这取决于总线长度。  

    但是、您将无法使用数据表中所示的标准 THVD8000 应用、因为电压超过了我们通常认为的直流电源最大电压。 对于标准 THVD8000 应用、最大直流功率为~50V、通常上限为几安培、最高高于 50V 和/或更高电流的应用通常需要查看我们的高压实现方案。

    它本质上将 THVD8000 用作数据调制器、然后使用差分线路驱动器 (THS6222) 通过变压器和低通滤波器将数据驱动到主电源总线上。  

    我们提供了一个探讨此概念的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slla590/slla590.pdf?ts = 1693491025500&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHVD8000

    请注意、这里显示“交流电源插座“、但这个应用实际上在设计时考虑了两个主要应用:一个用于交流电源(即交流电源插座)、另一个用于太阳能电池板逆变器、这似乎与他们正在设计的设计非常接近。  

    我在上面链接到的该应用手册为您提供了特定于太阳能电池板应用的参考设计灵感、您可以在此处找到:

    https://www.ti.com/tool/PLC010935BP

    因此,请将这些信息传递给您的客户,以便他们可以看到我们的建议实现方式 — 最大数据速率将随总线长度的变化而变化,但对于较短的总线,您可以高达 1Mbps — 但您可以在数据速率<= 12.5kbps 时更大限度地增加距离(THVD8000 上为 125KHz 调制频率)。  


    如果您有任何其他问题、请务必告知我、我将了解我可以做什么!

    此致、

    Parker Dodson