This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S514:ESD 钳位信息

Guru**** 2920900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615522/tpd1s514-esd-clamping-information

部件号: TPD1S514

我具体查看 TPD1S514x 系列保护的 ESD 钳位曲线信息。   我假设反向工作电压为 30V 或更高、因为直流输入可高达 30V、但我想了解 TVS 何时在可能的情况下开始导通高于 30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    有关此器件的信息有限。  我的理解和你的一样。  我没有可以为浪涌钳位提供的 Vrwm 数字、IV 曲线或 TLP 曲线。  我最接近的是数据表第 11 页上的浪涌波形。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的检查。  ESD 保护略低于客户的要求。  如果电容值/位置良好、那么 15KV 就足够了。  我当时正在考虑在输入端添加补充 TVS、但希望确保它在该器件之前会钳位。  由于此器件允许高达 30V 直流输入、因此钳位会在 30V 以上发生、因此如果我选择 TVS 钳位在低于 30V 的电压、它应该可以正常工作。

    马特