This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 可以支持 CANBUS/CANFD 接口?

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615816/txb0104-txb0104-can-suppot-on-the-canbus-canfd-interface

部件号: TXB0104

尊敬的 TI 团队:

TXB0104 是否支持 CANFD/CANBUS TX 和 RX 信号?

或者、您是否有其他合适的器件建议?

我目前的设计是 TXB0104 ,但我面临一些问题,它不能工作。

 

谢谢

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    通常、TX/RX 信号是固定方向、固定方向转换器将能够提供直流驱动/提高稳健性。 这里可以将 TXU0x04/TXU0x02 用于 CANBUS 电平转换。 如果没有更换器件的可行性、请提供波形/原理图以进行进一步调试。

    以下是 TXB 的重要设计注意事项应用手册: www.ti.com/.../scea135.pdf

    谢谢、
    插孔