This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:开启时间数据

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615434/sn65dsi86-on-time-data

器件型号: SN65DSI86

您能否为此器件提供预期的按时寿命?  SN65DSI86ZXHR

客户的产品寿命长且持续导通、需要帮助了解此器件是否能满足产品的导通时间要求。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    如果访问以下链接并输入器件型号、则可以下载质量数据。 根据我的理解、MTBF/时基故障估算和支持数据可以满足您需要的要求。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  不确定我们是否在准时、但 MTBF 可能是一个很好的指标。  谢谢你。