This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:是否有关于 TXS0206A 与 SDCARD 连接器的接近程度的建议?

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613954/txs0206a-are-there-any-recommendations-for-how-close-the-txs0206a-should-be-to-the-sdcard-connector

部件号: TXS0206A
主题: TXS02612 中讨论的其他器件

是否有任何关于 TXS0206A 与 SDCARD 连接器的距离的建议? 我问我的客户、他们看到、当使用类似的非 TI 器件时、他们发现它对额外的负载电容非常敏感、因此他们出现了间歇性故障。 他们认为、这会影响这些类型器件的自动方向检测电路。 他们希望确保 TI 器件不会出现同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    对容性负载的灵敏度源于此器件在方向数据线 (DATx) 上使用的一次性架构。 为了确保单稳态正常运行、建议保持容性负载(电路板寄生效应,布线长度,总集总电容)。 最小、这允许输出信号驱动至 VCC。 如果在输出端使用过多负载、单稳态可能会过早超时、并导致输出逻辑高电平信号的其余部分无法达到所需的电平。  

    本应用手册的第 3 节进一步介绍了这一点: https://www.ti.com/lit/an/scea043/scea043.pdf?ts httpS=1770319038428&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jack、感谢您的回复、但我的问题仍未得到解答、我当时询问了 TXS0206A 和 SD 卡连接器之间的距离/长度建议。

    您是否建议在总容性负载(包括布线长度)方面、没有器件之间相隔多远的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    是的,您回答正确 — 此器件没有具体的布线长度。 更重要的是、需要关注的总容性负载 (Cload 约为 70pF)。

    客户可参考此 EVM 进行进一步评估: https://www.ti.com/tool/TXS0206AEVM

    e2e.ti.com/.../faq-what-is-the-maximum-trace-length-that-a-logic-device-can-drive

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Jack、他们正在考虑的另一款器件是 TXS02612。  该器件的总电容负载最大值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    它是类似的、原因在于驱动双向 DATx 线路的通道中的单稳态架构。

    此致、

    插孔