This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:褪色引线

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611257/tpd4e1b06-discolorization-leads

器件型号: TPD4E1B06

尊敬的 Techsupport:

我们的终端客户向我们订购了器件 TPD4E1B06、您可以在我们的网站上找到它:

https://www.digikey.com/short/b08j02pr

他们在卷盘中接收并在导联上进行褪色。 将这些器件焊接到 PCB 上后、褪色问题仍然存在。 这是一个质量问题还是只是一个表面问题?

colorizedleads4.jpgcolorizedleads1.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、  

    设备没有问题、请参阅此链接以了解更多信息: 链接。 如果客户遇到设备问题、请告知我们。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenzie、

    器件必须进行手工焊接、回流焊过程不起作用。

    它会被氧化吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、  

    是的、它可能会被氧化。 您或客户是否拥有设备标签? 这将帮助我跟踪产品的制造地点和时间。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求我们的客户检查标签、并发送了一些标签图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenzie、

    请参阅下面的 PO  

    您能否使用这些信息跟踪器件?


    日期代码 2442
    批次代码 4474748PHI
    PO# 4887186.


    日期代码 2239
    批号 2908720HNA
     第三百一十四章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、  

    感谢您的信息。 它们上的生产日期代码来自几年前、因此有可能会被氧化。 客户是否尝试在回流焊期间升高温度?  

    此致、

    McKenzie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eaker、

    他们决定用手焊接部件。 因此它们没有进入回流焊过程。

    它们应该将回流焊的最高温度提高到多大的温度? 您是否有应该使用的针对这种氧化问题的焊料曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、  

    峰值回流焊温度应为 260C。 我认为我们没有这方面的焊接曲线、但我会进行检查。  

    我还找到了有关 MSL、回流焊和存储器件的这个好文档(链接)。 即使此器件的等级为 MSL 1、但温度和湿度也会导致器件出现问题。  

    此致、

    McKenzie