This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:SN65DSI84-Q1 序列 DSI CLK HS 模式问题

Guru**** 2927940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612198/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-q1-sequence-dsi-clk-hs-mode-issue

器件型号: SN65DSI84-Q1

尊敬的专家:

主要问题是在 SEQ2 期间、DSI CLK 在 HS 模式下运行。

image.png

但是、序列 2 至 8 没有提及任何开关、并且在实际 SoC 运行中、可能存在时钟从 HS 转换回 LP-11 的情况。

我们认为这种情况符合 DSI MIPI 协议。

实际上、seq8 只对 DSI 数据提出了要求。 此外、seq10 和 seq11 成功完成、没有错误。 且显示正常。

mmexport1769763001243.jpg

我将继续处理以下支持需求:

1.时钟在 SEQ2 之间和客户测试的后续步骤之间转到 LP-11 是可以接受的吗?

如果 HS CLK 是必需的、那么 DSI 是否有办法实现这一点、以及需要设置什么相应的模式?

3.您能否提供一个符合 SEQ2 之后 HS 中时钟保持时间要求的内部测试波形?

4、如果严格要求在 SEQ2 之后、时钟必须进入 HS、并且不能有任何 LP-11 周期、但这在当前阶段无法实现、有没有任何权变措施?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    感谢您分享此问题的详细信息。

    1、时钟必须保持在 HS 状态、除非器件被禁用或存在重启序列、否则无法切换到 LP11。

    2. SoC DSI 接口通常可以被编程为保持在 HS 状态而不进入 LP11 状态。

    3.我们没有一个设置中的波形可以在这里分享。 在 HS 状态下、它将保持与波形类似的 HS 模式、并且不会进入 LP 状态。


    4.您能否咨询 SoC 数据表和供应商了解如何进行设置? 这是 DSI84 器件的上电序列所要求的、此时钟进入 LP 状态会导致空白屏幕和 PLL 解锁。

    客户是否已经研究了如何更改 DSI 时钟设置? 通常、这可以针对 DSI 接口进行编程。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的支持。

    [quote userid=“533059" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612198/sn65dsi84-q1-sn65dsi84-q1-sequence-dsi-clk-hs-mode-issue/6214150 设置中没有可供分享的波形。 在 HS 状态下、它将保持与波形类似的 HS 模式、并且不会进入 LP 状态。
    [/报价]

    您可以看到我提供的波形、HS 中有 LP。

    您认为我提供的波形是否符合要求?

    此外、客户想要查看测量的标准波形、您能否提供它们?  

    SoC 由 Qualcomm 制造。

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    在共享的波形中、HS 状态 DSI 时钟速率不清、这可能是因为它的放大程度不够大、或者采样率对于 DSI 速率来说不够高。 但是、它将进入 LP 状态、这不符合要求。 由于 DSI 时钟是源时钟、因此在连续时钟模式下必须保持在 HS 模式。 这是一个具有连续时钟模式的常见 D-PHY 用例;请查阅 SoC 文档、了解如何设置此用例。

    我没有确切的波形、但本调试指南分享了通用 DSI 波形: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/DSI-Setup-and-Debugging-Guide-v1.0.pdf

    请注意、此文档并非 DSI84 专用、其中包含的信息适用于其他用例和器件。 在“DSI 波形“部分中、有一个共享示例、其中 DSI 时钟通道保持在 HS 模式。 DSI 数据通道在消隐期间进入 LP 状态。




    DSI 时钟频率还将取决于分辨率和使用的通道数。 请使用此公式来计算: 【常见问题解答】SN65DSI84:SN65DSI83、SN65DSI84 和 SN65DSI85 解决方案指南


    此致、
    Ikram




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的支持。

    毫无疑问、客户的实际运行波形与您提供的波形相匹配。

    请注意、本文档不是 DSI84 专用的、其中包含有关其他用例和器件的信息。 在“DSI 波形“部分中、有一个共享示例、其中 DSI 时钟通道保持在 HS 模式。 DSI 数据通道在消隐期间进入 LP 状态。

     [/报价]

    但是、我们没有观察到的相应初始化  DSI CLK  介于之间  SEQ2~ SEQ8 。 您提到、HS(高速)模式不会转换到  LP11. ;

    您能提供的实际测量值吗  EVM  显示了 HS 模式下 DSI CLK 稳定时的标准初始化波形?

    谢谢

    Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    上面的 DSI 示例已经显示了 DSI 时钟保持在 HS 状态的波形。 显示的示例是该演示文稿中分享的实际测量值。 这是 DSI 接口的一种常见设置、使用保持在 HS 状态的连续时钟。


    EVM 或 DSI84 器件不控制此状态;DSI 源 SoC 或发生器将时钟设置为处于 HS 状态。  

    毫无疑问、客户的实际操作波形与您提供的波形相符。

    您之前提到过、客户的 DSI 时钟在运行时期间切换至 LP11 状态。 应将其编程为连续时钟模式。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ikram、

    目前、Harman 的软件设计无法避免这种短暂的进入 LP11 状态。 但是、几十块电路板上的测试未显示任何异常、因此客户认为这可能不会带来重大风险。
    客户的要求是:
    1.您能否提供 Golden Design 的测试波形供客户参考? (我记得此组件来自另一个产品系列,因此 BU 可能没有相关的测试设置、但您能否与之前的 HSSC 团队沟通以获得相关的测试波形,从而支持我们关于限制的结论?)
    2.或者,您能帮助评估客户当前设计的风险吗? 由于该项目接近大规模生产、因此需要确认设计风险的程度。
    3.或者、BU 能否为客户提供完整的测试设置来执行自己的测试和调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    1 和 2。 如前所述、如果 DSI 时钟用作源、则时钟必须处于 HS 状态才能实现连续 DSI 时钟。 这是数据表中分享的一项要求、如果不满足这一要求、它可能导致 PLL 解锁。 这些条件是系统的验证方式、因此在数据表上电序列中共享这些条件。

    使用 DSI 的连续时钟模式是一种常见的应用、因此我建议请检查是否可以更新它。  

    否则、另一种选择是使用 REFCLK 作为 LVDS 时钟输入。 REFCLK 频率需要精确匹配、以便 LVDS 时钟频率是 REFCLK 频率的倍数。


    3、客户可以按原样测试系统并检查寄存器映射中是否显示有错误标志,以及是否有任何 PLL 解锁闪烁,或者在多次上电和运行后出现空白屏幕。

    无论在哪种情况下、这都由客户自行决定、因为根据器件要求、运行 DSI 时钟作为源需要自由运行的连续 HS 模式时钟。

    此致、
    Ikram