This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:参数咨询

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615055/ds90ub948-q1-parameter-consultation

器件型号: DS90UB948-Q1

尊敬的团队:

如下图红色部分所示
1.中继器=0 和=1 分别表示什么;
2.如果 RIN1 单端输入用作输入、则使用同轴电缆作为输入、速度为 20Mbps、即配置为 0.974V 或 2.642V 的 MODE_SELL1 的电压;
请帮忙确认一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    中继器模式的主要用途是扩展跨多个链路的传输、以支持多个显示设备。 如果中继器模式与同轴电缆配置一起使用、则 MODE_SEL1 必须配置为 2.642V

    希望这有所帮助。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    Aaron