This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:对于 1.25Gbps 差分信号对、SN65LVDS100DGK 输入端的最大允许抖动、PCB 布线长度约为 20cm

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65CML100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615224/sn65lvds100-the-maximum-allowable-jitter-at-the-input-of-sn65lvds100dgk-for-a-1-25-gbps-differential-signal-pair-with-approximately-20-cm-of-pcb-trace-length

器件型号: SN65LVDS100
主题中讨论的其他器件: SN65CML100

您好、

 

我正在设计一个 1.25Gbps 转换器、并计划使用以下缓冲器:

SN65LVDS100DGK (CML 至 LVDS)

我已经查看了应用报告 SLLA302。  

差分缓冲器的信号传输速率与距离

 

我 有 两个 问题:

  1.   对于 1.25Gbps 差分信号对、SN65LVDS100DGK 输入端的最大允许抖动是多少  大约 20cm 的 PCB 布线长度的系统?
  2. 您能否    以 1.25Gbps 的速率提供此缓冲器输入信号质量的眼图模板?

Chunli