This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:EOL

Guru**** 2883450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615597/sn65dsi85-eol

器件型号: SN65DSI85

你(们)好

此芯片是否仍处于 EOL 状态? 有其他选择吗? SN65DSI85ZQER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    目前、此器件在 TI.com 上处于激活状态。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

    我有以下问题:

    SN65DSI85ZXHR 和 SN65DSI85ZXHR.A 之间有什么区别?

    2.我们需要从单 DSI 切换到双 LVDS。 这是否可以通过 I2C 修改寄存器设置来实现?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    1. TI.com 上的可订购器件型号相同

    2. DSI 输入可以为单端口或双端口模式, LVDS 输出也可以设置为单端口或双端口。 可通过数据表中提供的修改寄存器设置来设置这些寄存器。 我们建议使用 DSI 调谐器 GUI 输入设置、输入和输出视频的显示时序、并获取包含所有寄存器设置的输出。  

    数据表“7.4.1 工作模式“部分介绍了 DSI 和 LVDS 的寄存器设置。


    此致、
    Ikram